This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式同步降压转换器?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5015, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647258/isolated-synchronus-step-down-converter

主题中讨论的其他器件:LM5015LM43603

大家好、

在这大量器件中、似乎很容易找到合适的转换器-但我可以得到正确的转换器:

http://www.ti.com/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/isolated-dcdc-converter/products.html     (LM5015 - Iout=1、4A 最大值)

适用于隔离式设计的降压转换器-也可作为非隔离式设计:

VIN=20...30V 直流
VOUT=10VDC
I_OUT=3A

采用高效内部开关和 PowerPAD 封装的同步设计
使用 内部稳压器进行非隔离调节的反馈引脚
使用具有光耦合器的外部次级稳压器的 COMP 引脚
(一个布局、不同的装配体)

下一个最接近的控制器器件是什么?

感谢您的回答@ eduard.mathies@inficon.com

注意事项

Eduard Mathies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们的响应延迟、对于非隔离式解决方案、请查看 LM43603器件作为替代方案。 对于隔离式解决方案、您需要搜索反激式控制器。