This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:镍氢黄金循环问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662836/bq34z100-g1-nimh-golden-cycling-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

我正在尝试运行一个12S1P 镍氢电池组的黄金周期。

以下是我们的进展摘要:

我使用了化学 ID 2059、因为它接近我们的2400mAh 电池容量。

  • 在循环过程中、更新状态从04更改为05更改为06、这是正常情况。
  • MaxError 从100%更改为3%、然后更改为1%。

但是、即使在4个周期后、当电池组仍有大约1小时的运行时间时、充电状态也会变为0%。

是否有人能够帮助确定不准确的原因?  

我拥有4个周期内的所有数据以及固件 csv 文件的副本。 但我无法附加到此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请使用 gpcchem 工具为您的设备确定合适的化学 ID。 2059化合物 ID 适用于锂离子电池、而不是镍氢电池、会导致 SOC 出现问题、正如您所遇到的那样。

    ChemID 匹配工具和说明可在 http://www.ti.com/gpcchem 上找到

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我在 Chem ID 号上犯了一个错误。 我们在该镍氢电池组上实际使用的是6103。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    6103是镍氢化物 ID、但为了与电池的化物 ID 相匹配、应使用 GPCCHEM 工具。 将容量与 bqStudio 的 Chemistry 选项卡中列出的电池进行匹配不会导致匹配良好。

    您是否使用了 GPCCHEM 工具进行匹配?

    如果是、请向我发送用于该工具的输入存档和该工具的输出、以便我可以在内部重新运行结果以查看是否存在更好的匹配。

    如果没有、请使用 GPCCHEM 工具并告诉我结果是什么。


    此致、
    Bryan Kahler