This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:负载瞬态规格

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652266/tlv62585-load-transient-specifaction

器件型号:TLV62585

您好!

您是否有 TLV62585的负载瞬态数据? (Vin =3.3V 或5V;Vout =1.5V,Iout =3A)
我的客户规格是2.5A/us。 是否能够满足此器件的要求?

希望很快收到您的回复
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有与上述查询相关的更新?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉、回答较晚、这是一个假日期。 我将检查您的上述请求、并在本周结束前再次与您联系。
    什么是终端应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它用于电视应用。 我的客户打算使用此 DCDC 为调谐器供电。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 Vin=5V 和 Vout=1.5V 时的测量数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    请原谅我的延迟、非常感谢您的测量
    我在输出电压中确实看到了一些振铃。 我是否可以知道它是否会导致任何不稳定?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是振铃、器件很可能在 PFM 模式下运行、您会看到更高的纹波。 我不希望这会导致稳定性问题。