This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:50°C 时可输出多少电流?

Guru**** 2600235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663127/tps27s100-how-much-current-can-be-output-at-50-degree-c

器件型号:TPS27S100

大家好、

50°C 时可输出多少电流?  我希望我们可以在这种情况下流过2A 的电流。

是否有任何方法来估算最大输出电流?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可使用功率耗散公式估算最大电流:TJ - Ta = Rthja x Ron x Iout^2。 其中 Tj 是结温、Ta 环境温度、Rthja 结至环境热阻、Ron FET 导通电阻和 Iout 负载电流。

    使用此公式:150C - 50C = 41C/W x 0.166欧姆 x Iout^2。 最大负载电流= 3.83A。

    此致