This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171充电盒

Guru**** 2574275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661954/bq24171-bq24171-charge-case

器件型号:BQ24171

您好、先生:

   对于 BQ24171充电、我们的案例如下:

电池充电电压为4.2V、

如果电池充电至4.15V、则目前的温度为44度、

如果温度达到45度、

会发生什么情况?

在满充电电流时继续使用4.15V 充电?

还是停止充电、除非温度达到44度?

或其他?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rock Shen、

    如果使用默认 JEITA 曲线、其中45°C 为阈值 T3、且充电电压设置为4.2V:
    电池在44摄氏度时为4.15V、以满充电电流充电。
    2.电池电压在45°C 时为4.15V,新的充电电压为4.1V,可进入恒压模式@ 4.1V,或在终止电流@ 4.1V 时停止充电。
    3.一旦达到终止电压、它将等待再充电阈值、具体取决于充电电压是4.2V 还是4.1V (VFB_REG-50mV)、具体取决于 TS。

    基本上、如果 TS 阈值改变充电电压、它将立即影响充电曲线。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stven:

        对于步骤2、您是否有任何测试数据?

    我认为充电不会停止、因为电池电压为4.15V、而不是4.2V、

    这意味着仍有一些电压间隙需要充电、

    因此、进入恒压模式的机会越多、

    但充电 IC 的输出为4.1V、小于电池的电压4.15V、

    电流从高电压流向低电压、

    因此、我认为这可能有风险。

    那么、再说一次、您是否有它的任何测试数据?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于电池电压与 bq24171引脚电压之间的电压差。 CV 模式的新稳压电压将为4.1V。 如果您的意思是当温度超过45°C 时电池电压已经为4.15V、则 bq24171将停止充电。

    如果稳压电压突然变为4.1V、则不会对 IC 进行任何放电、它将停止任何电流、并且它将等待电池电压降至再充电阈值、然后再初始化流入电池的任何电流。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven:
       我的问题如下所示。

    假设充电输出电压在10°C 至45°C 时为4.2V、

    如果电池在45摄氏度时为4.15V、它将充电、对吧?

    继续充电、温度将上升至46摄氏度、

    由于充电器的输出电压在 46°C 时设置为4.1V、

    如前所述、充电 IC 将停止充电。

    温度降至45摄氏度、它将充电、对吧?

    如上所述、当电池电压高于4.1V 时、  

    当充电温度超过45°C 时、它将停止充电、对吧?

    即使电池电压高于4.05V、  

    如果我们将其充电至50摄氏度以上、

    它还会停止充电、对吧?

    0°C/10°C/45°C/50°C/60°C 通过电荷检测电压、对吧?

    这意味着、如果我更改 RT1、RT2、 则相应的温度值将发生变化、对吧?

    例如、如果我更改充电的输出电压、

    将电压从4.2V 更改为4.1V、

    这意味着我们将以高于45°C 的4.0V 电压充电、对吧?

    并将在高于50°C 的情况下以3.95V 电压充电、对吧?

    谢谢!

    已根据 BQ24171规格连接热敏电阻比较器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗克申

    是的、您回答正确。 TS 电压调节与 VFB 电压相对应(45C 以上为2.05V、50C 以上为2.025V)、电池充电电压取决于 VFB 电阻分压器。

    此致、
    Steven