This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27512:GND 引脚布局

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661489/ucc27512-gnd-pin-layout

器件型号:UCC27512

D/S 地址、引脚2和引脚5 (接地引脚)需要通过外部 PCB 布线短接在一起。  我们想知道:

1、 器件内的引脚2和引脚5之间的配置是什么? 内部短接在一起 还是阻抗短路?

2.如果两个接地端在器件内部短接在一起,为什么 D/S 还建议 使用 PCB 迹线在 PIN2和引脚5之间短接并尽可能短 接?

这两个 GND 引脚能否单独进行电源/噪声和信号接地?

此致、

Brian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您提出问题并关注 UCC27512。 我是此设备的应用工程师。 我已经开始寻求对你所有问题的答案。 您提出了一个很好的观点、因为 DS 使用"极其重要"一词来指以靠近 IC 的特定方式连接它们。 请允许我在星期一向您提供有关这两个引脚内部连接方式的最新信息、我还将进一步建议将这些 GND 引脚分开的可行性。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    为了给您提供更新、我们仍在研究此器件的内部连接。 敬请期待、我将尽快告诉您答案!

    感谢您的耐心、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    很抱歉耽误你的时间。 引脚2和引脚5在内部未短接、 它们连接松散、这是数据表显示将 AGND (PIN2)连接到 PGND (引脚5)的原因、为了加强这种弱连接、我们建议使外部连接尽可能接近、以便与之间的差值不超过0.3V 避免接地问题。

    希望这能解答您的问题。
    谢谢
    Jeff