This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:关于使用两相时的引脚处理

Guru**** 2562830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662674/tps543c20-about-pin-processing-when-using-2-phase

器件型号:TPS543C20

您好!

请告诉我以下引脚在使用两相时的处理情况。

·VHARE、ISHARE、SYNC
直接连接是否有问题?

·SS、VSEL、RSP、RSN、RT (从器件侧)
从器件侧上这些引脚的连接是否悬空?

·斜坡、模式、ILIM
连接到从侧的电阻值是否与主器件的电阻值相同、是否需要连接每个电阻器?

·PgD (从器件侧)
是否可以以与主侧相同的电阻值和相同的连接在从侧输出两个电源正常状态?

·EN (从器件侧)
我可以与主侧建立相同的连接吗? 是否需要连接?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我已请求支持您的问题。 您应在今天内得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、
    您是否正在与 TI 本地 FAE Goa-San 合作? 我就这些问题对戈雅-圣作了答复。
    VHARE、ISHARE、SYNC
    直接连接是否有问题?
    试剂盒:Yes。

    ·SS、VSEL、RSP、RSN、RT (从器件侧)
    从器件侧上这些引脚的连接是否悬空?
    试剂盒:Yes。

    ·斜坡、模式、ILIM
    连接到从侧的电阻值是否与主器件的电阻值相同、是否需要连接每个电阻器?
    试剂盒:Yes。
    ·PgD (从器件侧)
    是否可以以与主侧相同的电阻值和相同的连接在从侧输出两个电源正常状态?
    套件:不需要、只需要主器件的连接 PG、因为主器件会调节输出并用于 OVP/UV 功能。
    ·EN (从器件侧)
    我可以与主侧建立相同的连接吗? 是否需要连接?
    套件:是的、EN 需要在主器件和从器件上都有。
    谢谢。
    套件