This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:读取/解码黄金文件-验证编程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649171/bq34z100-g1-read-decode-a-golden-file---verify-programming

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

我希望能够将我的电池组中编程的内容与他们应该编程的黄金文件进行比较。  有没有任何简单的方法可以做到这一点吗?  我找不到方法将黄金文件导入到 bq Studio 中、我真的不想编写工具来解码黄金文件中的数据(我很难相信已经没有办法这么做)。

我在一家医疗设备公司工作、我们希望能够在传入检查时验证电池是否已正确编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    请使用 EV2300/EV2400和 bqStudio 连接到您已编程的器件。

    如果电池组是密封的、则在出现提示时发送解封命令和密钥。

    然后在出现提示时发送 unseate_full_access 和您的密钥。

    然后单击"Golden Image"、然后单击"Create Image Files"。

    如果遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    谢谢-我没有尝试导出到新的黄金文件并进行比较、但我认为由于电池的使用体验、导出新的黄金文件可能会稍有不同、因此我不一定会得到干净的比较。 如果我可以从硬盘导入黄金文件并与电池组进行比较、效果会好很多。 有什么方法可以做到这一点吗? 即使只是一个解码黄金文件内容以便手动比较的工具也会有所帮助。

    谢谢、
    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些指令说明了如何生成黄金文件、而不是如何读取其中的一个文件并对其内容进行解码、以便与编程的软件包进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    通过使用 BqStudio 连接到器件、您将能够读取器件内容、前提是器件未密封。 如果器件是密封的、则需要制造商提供的解封密钥。

    上面列出的步骤是如何在与器件通信后将器件数据闪存中的内容保存到您的硬盘驱动器中。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    因此、我想您建议我可以导出内容并与黄金文件进行比较、这将使我获得通过/失败、但无法查看到底有什么不同。  如果存在差异、是否有文件的解码器环?

    谢谢、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    无论哪种方式、都将失败。 如果存在差分、请重新编程器件。 更改所有校准值、您将能够确定"允许"更改二进制文件的哪些区域(差动黄金区域与修改的区域、使用更改后的二进制区域作为行末测试的掩码)。

    对于更精细的方法、在编程人员可读 ASCII 的逐行 diff 而不是二进制 diff 之后、从每个器件中提取 GG 文件。

    此致、
    Bryan Kahler