This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:TPS92690 SEPIC 设计计算器工具

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, PMP15027, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652078/tps92690-tps92690-sepic-design-calculator-tools

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件: PMP15027TPS92691PMP

大家好、

我是否知道 TPS92690具有 SEPIC 设计计算器工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    690 SEPIC 没有设计计算器、但 TPS92691非常相似、具有适用于690的 SEPIC 设计工具。 还有一个适用于691 SEPIC 的 TI 参考设计、其中也包含有用的公式(PMP15027)。

    只需注意、xls 和 PMP 之间的一个微小差异、PMP 电感器方程用于单独的电感器、而 xls 用于耦合电感器。 唯一的实际差异是系数2 (耦合电感器在相同操作中需要更少的电感)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    我对691补偿公式 type1和 type2有疑问、它们具有8.75 * 10^3常量。
    我是否可以知道8.75 * 10^3是什么意思?

    谢谢!
    郭先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    我不确定、但我会尽力为您找到答案。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    开发数据表的系统工程师将于本周晚些时候返回办公室。 我确信这只是几个其他常数或这种性质的东西的简化、但当他回来时、我会尝试并找出。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    我仍然不是100%清楚(我得到的答案有点模糊)、但它只是对常量的简化。 在我看来、它被描述为增益14乘以误差放大器的 gm 再乘以极点频率、这将确保至少45度的相位裕度以实现稳定性。 我希望这一点能有所帮助、他至少能确保我的回答正确。

    此致、

    克林特