This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:安全工作区

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662881/tps546c23-safe-operating-area

器件型号:TPS546C23

你(们)好

我的客户有疑问。

TPS 546C23具有"安全工作区"图。
是否有以下条件的图形?
VIN=12V
VOUT=5V
swf = 500kHz
如果不是数据、是否可以对其进行测量?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishi-San、

    数据表中的图形就是我们拥有的图形。  SOA 比输出电压更依赖于输入电压和频率。  我们可能能够为您的条件生成图形、但需要对其进行调度。  可能需要几周时间。  您能告诉我您的时间范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishi-San、

     除了 SOA 曲线之外、评估热性能的另一种工具是 WEBENCH 热仿真。

    我建议从 WEBENCH 热仿真开始、因为 SOA 曲线也取决于 PCB 尺寸和堆叠曲线。 数据表中显示的 SOA 曲线是根据 EVM 收集的。

     您可以在产品页面 www.ti.com/.../TPS546C23上找到 TPS546C23 WEBENCH 仿真的链接

    谢谢。

    此致、

    Ray Chen