This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:如何在全功率模式下控制磁化电流的平衡?

Guru**** 2782175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652654/ucc3895-how-to-control-the-balance-of-magnetizing-current-in-full-powering-mode

器件型号:UCC3895

大家好、

我们将 UCC3895用于2kW PSU SPL 中的 PSFB。

此外、我们还使用电流模式控制、并采用了外部误差放大器来支持多种功能。

但是、我们在动态条件下会遇到一些问题。

在 PSU 从空载启动到满载期间、PSU 以满载运行、从而通过负载变化来降低压降。

此时、不平衡的磁化电流会干扰供电。 由于 SCP、一些样本被关闭。

那么、我们的问题是如何在全功率模式下控制磁化电流的平衡?

在满负载和电流控制模式下、我们是否可以使用小占空比通过外部电路实现电流平衡? 。  

我们期待采用好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、
    您可以考虑使用峰值电流模式控制或添加与变压器串联的直流块电容器来平衡变压器的磁通。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们通常使用峰值电流模式控制。 但是、在全负荷(相位)模式下、不运行峰值电流。

     (COMP 级别在满负荷时高于电流感测级别。 因此 PCM 无法支持磁通平衡)

    此外、该 PSU 功率过高、因此我们无法考虑串联电容器、因为它的热量和效率较高。

    B.R.

    JS Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Park

    我建议您降低 CS 信号的换算系数。 这将允许在系统达到 SCP 阈值之前有更多电流流动。 您还可以查看外部误差信号放大器的响应速度减慢、以便它不需要大于 SCP 电平的电流。
    在此瞬态期间、我还会检查到 PSFB 的输入电压、以确保输入电压不会下降太多。

    此致
    Colin