This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 极性反转继电器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663204/polarity-reversal-relays

我目前正在处理一个涉及将+48VDC 转换为-48VDC 的应用。

-我有一个将120VAC 转换为48VDC 的逆变器

- 48VDC 通过22awg 电线传输至需要-48VDC 输入的装置。

如何从逆变器获取-48VDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manny、感谢您向论坛发帖。

    以下是一些建议。

    1.如果隔离了120VAC 至48VDC,则可以将+48VDC 输出接地,并使用-48VDC 输出创建-48V 输出。

    2.如果120VAC 至48VDC 未隔离、则可以连接下游的-48"单元"、使其+输入接地、而其-输入连接到+48

    3.如果您的第一个电源和第二个电源没有隔离、并且共用同一个接地端、那么您将需要一个转换器以+48@xWatts 和-48@xWatts 的速度运行

    下面是一个示例。

    如果我要测试此设计、即 PMP7756、-48V 输入电压6V@18A 输出、我将获取+48V 电源并连接:
       源极+Vout 至 PMP7756接地、GND P100
        电源的-Vout (接地)连接到 PMP7756 -48V P101

    这是 PMP7756的图片。

    这是隔离式输出6V 8A。
    您的-48"单元"也可能是隔离的。


    如果系统接地需要中间级、请提供所需功率的详细信息。