This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:使用 PSE 测试 TPS2373

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663098/tps2373-test-tps2373-with-pse

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS23861

你(们)好,先生  

 

1.如果我使用 TPS23861EVM 测试 TPS2373,TPS2373可以工作,但只能在802.3at 模式下工作,它是否正确?

2.如果我想测试 TPS2373,是否有您建议的 PSE 解决方案? 还是 仍然建议使用  POE90U-1BT-R?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    1.是的,这是正确的。

    2.是的,这仍然是正确的。 如果需要有关这方面的更多信息、我建议您离线与 Penny (或您当地的 FAE)交谈。

    谢谢!