This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:可拆卸的 Lipo 电池-反极性保护/行为

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662790/bq2970-removable-lipo-cell---reverse-polarity-protection-behaviour

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ24073

大家好、

看看 将 BQ2970与  BQ24073充电器结合用于移动应用的情况。 电池可能是可拆卸 AAA 锂可充电电池。 由于这种外形(即电池可以向后插入)、我们希望防止电池反极性。 BQ2970本身是否会应对这种情况 、或者我们是否需要添加额外的保护(即低侧 MOSFET)来将电池与 BQ2970隔离?

 

提前感谢!

 

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    感谢您的查询。 当您说防止反极性时、您是否意味着 FET 将打开以保护电路。 或者、您是否问过我们的器件可以承受 BAT 引脚上的反向电压?

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。 我询问我是否有应用程序中的设置(第21页0f 数据表: www.ti.com/.../slusbu9d.pdf ),反转电池极性将使部件处理此问题,或者由于 VBAT 大约为-4V 而损坏部件。 如果可能损坏、我将需要实施额外的隔离、例如高侧/低侧 MOSFET、以防止这种情况发生。 感谢您的想法。

    此致、

    James、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    在与设计人员交谈后、我得到了响应。 BAT 允许低于 VSS 0.3V。 在反向连接4V 电池的情况下、我们可以预期电池电压比 VSS 低-4V。 但是、BAT 上有一个300欧姆的串联电阻器。 内部 ESD 二极管可承载大约20mA 的直流电流、因此在电池电压为-4V 时、电阻器可能会将电流限制在大约10mA、根据我的估计、ESD 二极管将达到大约-1V。 在我看来、器件在这种情况下不会出现任何问题。

    询问在50 mA 直流电压下该部件可能会损坏什么、这可能会导致问题、当然也会超过100 mA。 在10 mA DC 时,我确信设备不会出现问题。

    此信息是否有用? 我知道这不是肯定的、但我可以说该器件不是设计为施加反向电压。

    谢谢、
    Eric Vos