This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:PMP7188

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652181/lm5021-pmp7188

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:PMP7188

您好、先生:

您是否具有 PMP7188在低负载 Vout 纹波时的电压?

我需要检查我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好、感谢您关注德州仪器 TI 参考设计。  您的问题将转发给我们最初在2015年设计的电源设计服务团队。  请留出一些时间进行响应(可能会延迟到下周初)、因为我们的许多电源设计服务团队将在1月2日星期二休假。   

    此致、

    John Fullilove

    应用工程师

    TI Designs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey、

    您是否需要特定电流或空载条件下的输出纹波信息?

    您在特定负载下是否有特定要求?

    "低负载"有点含糊。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载 Vout 纹波时的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey、

    在测试报告第4节第6页中、报告了在空载(Iout = 0A)下测量的输出电压屏幕截图、而上一幅图像显示了突发模式期间的纹波(@ Iout = 100mA)。

    谢谢、此致、

    Roberto