This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bq20z95电池 SOC 在-40℃低温度下复位为零,-放电

Guru**** 2615775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648105/bq20z95-bq20z95-battery-soc-reset-to-zero-under---40-low-temperature---discharging

器件型号:BQ20Z95

尊敬的所有,

     bq20z95由四节 ;锂离子电池组,电池 SOC 在-40℃低温下复位为零,-放电

    我们能否通过具有配置参数的 bq 评估软件来解决低温 SoC 复位问题?

    如果不是,我们如何解决它?

    3.在 低温下是否有 bq20z95电池模型的文档?

    期待您的回复、非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、

    您是否在创建此器件时使用了特别的 ChemID、该器件的工作温度为-40度? ChemID 通常用于10-50摄氏度的工作条件

    bq20z95是否是此应用的必然选择? 低温度放电最有可能需要 Rb tweak (在比 bq20z95更新的器件上受支持)。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan,

    rb tweak?您想指导我们如何操作?
    是否有指南文档?
    非常感谢;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、
    有关 Rb tweak 的说明、请访问 http://www.ti.com/tool/GPCRb
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler