This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:输出电压的 VID 控制

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662690/tps543c20-vid-control-of-output-voltage

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:LM10011

您好!

请告诉我使用两相时的电压调节情况。
客户正在考虑使用 LM10011进行 VID 控制。
我们有以下问题。

・ 数据表 P.24如果使用图22的配置、连接 LM10011的 FB 电阻器的方法是什么?  主设备和从设备是否都需要 LM10011? 或者 RSP 和 RSN 是否可以在从侧悬空、而 LM10011配置为仅控制 主侧的低侧 FB 电阻器?

・他们正在考虑仅使用 VSEL 来调节 LM10011的输出电压、但是否可以动态更改 VSEL?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我已请求支持您的问题。 您应在今天内得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    您只能在主侧 RSP 引脚的电阻分压器上连接 LM10011。 RSP/RSN 引脚在从器件侧断开。

    套件