This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A-Q1:UCC27517A-Q1上的 RC 滤波器 IN+输入

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662957/ucc27517a-q1-rc-filter-in-input-on-ucc27517a-q1

器件型号:UCC27517A-Q1

您好、交流/直流团队

我想在 IN+输入线路中设计 RC 滤波器电路、因为 PWM 噪声是一种冲击

输入规格:12V、500kHz、Vp-p:0 ~ 5V

您是否推荐 R1值范围和 C18值?

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    如果您需要在输入 PWM 上使用滤波器、我们建议使用小型滤波器(避免尝试使用大型滤波器"整形"或延迟信号)。 在原理图中、R1的范围为10-100欧姆、C18的范围为10-200pF、因此您可以滤除输入端看到的噪声。

    此致、
    将要执行的操作