This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:添加 CFF 后的消耗

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662984/lm76003-bodeplot-when-cff-added

器件型号:LM76003

您好、E2E、

我们的客户将在 EVM 上试用该器件。 但是、客户没有 FRA。
您能否测量为直流/直流电路增加 CFF 的相位裕度?
因为我们无法在 webench 中添加 CFF。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM76003数据表中显示的所有瞬态波形都没有前馈电容器(CFF)、因此可能不需要这种情况、因为该器件已经进行了内部补偿。 您的客户应提前计划、并在开始测量瞬态响应后留出空间以提供可能的 CFF。 如果您的客户认为需要优化负载瞬态响应、则应根据数据表中的等式25和26选择 CFF。 输出电容也可进行优化、以帮助解决负载暂态偏移问题。 您可以使用本应用手册作为负载瞬态和波特图结果相互关联并受 CFF 增加影响的指南。

    www.ti.com/.../snva718.pdf

    我还注意到 WEBENCH 不允许添加 CFF、因此我已经联系 WEBENCH 团队进行了检查。

    此致、
    -JP