This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:ChemID 标识

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651697/bq34z100-chemid-identification

器件型号:BQ34Z100

您好!

我已经使用 BQ34z100 EVM 对铅电池(12V 38Ah)进行了 ChemID 处理。

以下是有关配置的一些详细信息:

设计容量:3800mAh (38Ah 除以10, 此处为 http://www.ti.com/lit/pdf/slua760)

-系列单元格数:6.

-电芯充电电压:2275V

以下是我的 ChemID 流程图:

我做了一个 C/20放电,在每次放松时都在等待旗帜。

GPC 工具为我提供: 最佳化学 ID:808最佳化学 ID 最大 偏差,%:4.

对于锂电池,建议最大偏差小于3%,是否与铅电池相同?

您是否有其他您推荐的 ChemID?

我还在该消息的末尾添加了数据。

提前感谢您的帮助、

Mickael

e2e.ti.com/.../7762.ChemID1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    4%的匹配对于铅酸来说非常接近。

    在为铅酸(而不是 Lion)配置监测计时、请在监测计上设置以下附加参数:

    PB 温度补偿= 25%
    PB 降低率= 10%
    负载选择= 3
    电芯项 V Delta = 100
    第一个 Qmax 的最小通过 Chg 百分比= 50%。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢这些详细信息、我将在配置中修改这些参数。
    我在另一篇文章中看到、对于铅酸电池、我应该将"闪存更新正常电池电压"从2800mV 更改为1000mV。

    此致、
    Mickael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    论坛之前建议使用至少6节电池的铅酸电池使用1000mV 电压。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler