This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:对 BQ24253的评估

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24250EVM-150, BQ25606, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662589/bq24253-evalution-of-bq24253

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ24250EVM-150BQ25606

你(们)好

我们找不到 bq24253的评估板。

客户是否可以评估 bq24253?

如果没有 EVM、您是否有用于评估 bq24253的解决方案?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24253可安装在 bq24250EVM-150上。 SDA 和 SCL 接头变为 EN1和 EN2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的回复。
    在这种情况下、是否可以通过 TI 的 bq24253替换 bq24250EVM-150?
    或者客户是否需要自行更换 IC?

    此致、
    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaizawa-San、


    客户当然可以更换 EVM IC。 在准备 EVM 之前、我想确认这是最适合应用的 IC。 那么、我能否获得有关应用的更多信息、包括终端设备、输入电压范围和电流、充电电流、产量和计划等? 我们还有其他更新的独立充电器(bq24266、bq25606)、可能更适合。