This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:OCD1延迟时间设置问题

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651882/bq40z50-r2-ocd1-delay-time-setting-question

器件型号:BQ40Z50-R2

大家好、团队、

我的客户使用 BQ40z50-R2通过 OCD1设置软件延迟。 它们将值设置为2s、但测试波形、实际延迟时间为3.6s。 为什么有如此大的不同? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    固件保护不是为了快速。 它在活动模式下每1秒进行一次检查、因此如果在第一秒内未检测到 OCD1事件、则会在下一个窗口中检测到它。 延迟可能比设置为 OCD1的延迟大2秒。

    为了实现快速响应、请使用 AFE 保护。 有关 AFE 保护配置中提供的基于硬件的保护 的更多信息、请参阅 TRM 的第2.7和15.2.6节:www.ti.com/.../sluubk0a.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler