This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z40-R1:CFETF 原因

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651369/bq20z40-r1-cfetf-causes

器件型号:bq20z40-R1

您好!  

我 正在寻找所有可能 导致充电 FET 故障的标准。 我有一个电池组、我将其留在充电器上、当我过夜时、这似乎会导致 CFETF PF。

谢谢你  

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    请检查充电和预充电 FET (如果启用)是否已设置为关断、并且充电电流仍超过50mA。 这种情况会触发 FET 故障检测过程。 如果在 FET 失效时间计时器到期之前 CFETF 条件未清除、则 CFETC 将设置为 PF 状态、这可能会触发许多永久保护功能。

    有关可触发的这些保护功能的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slua511b.pdf 的第3.4节

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler