This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3055:ManufacturerStatus 寄存器中"Battery failure"标志

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650912/bq3055-meaning-of-battery-failure-flag-in-manufacturerstatus-register

器件型号:BQ3055

在 BQ3055的 ManufacturerStatus (0x0006)寄存器中、STATE3、STATE2、STATE1、STATE0位具有一个标志选项:

1、1、0 =电池故障

《BQ3055技术参考手册》中没有进一步提及此标志/状态。  

我想知道,在什么条件下提出这一旗帜?  

我们看到电池组中出现此标志、该电池组没有其他故障模式、并且似乎按预期工作。

谢谢、

罗文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rowan:

    1、1、0电池故障表示故障状态为临时状态、为:
    1) 1)欠压 CUV
    2)过压 COV
    3) 3) AFE 硬件保护 SCD、SCC、OLD
    4) 4) AFE 看门狗故障

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rowan:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler