This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:使用不带温度感测电阻器的 BQ27542

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662952/bq27542-g1-using-bq27542-without-temperature-sense-resistor

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: BQ35100

您好!

我正在考虑在采用长寿命 LiSoCl2电池的设计中使用 BQ27542。 是否需要使用温度感应电阻器? 在未连接温度感测电阻的情况下、器件是否能够正常工作? 如果精度较低、我是否可以使用内部热敏电阻而不是直接安装在电池上?  

此外、该器件是否适用于该电池化学物质、或者是否存在任何我应该了解的问题? 我注意到、器件可测量的最大电荷为14.5Ah。 我们的电池大于此值、是否只是在我们接近此容量后重置器件?

谢谢、

John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)是一种原电池。 我建议将 bq35100用于原电池应用。 bq27542-G1适用于二次电池应用。

    要回答您的温度传感器问题、是的 bq27542-G1具有一个内部温度传感器、可通过清除 PackConfig 寄存器中的[temps]位来使用该传感器。

    充电容量通常为16位寄存器、因此应能够处理65535mAh 的值、可能还有其他因素会将其限制为最大充电和放电电流。