This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:加电确认

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662707/tps65917-q1-power-on-acknowledge

器件型号:TPS65917-Q1

大家好、团队成员

我对 TPS65917的加电确认有疑问。

请告诉我以下信息?

一 有关加电的功能确认了什么?

我不明白如何影响此函数。
是否有必要在器件开启时使用?

II.它何时使用 PowerHold 功能?

可以根据 MCU 的指令将 autodevon 函数设置为 poweron。
但是、POWERHOLD 引脚有一个硬引脚、我不知道谁应该在什么时间打开/关闭它。

如果此函数不使用、始终连接到高电平是否有问题?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    >一 有关加电的功能确认了什么?
    加电确认是系统在使用 PWRON 启用 PMIC 时告知 PMIC 已正确加电的一种方法。 当 PWRON 变为低电平时、PMIC 在关断前仅保持开启8秒、除非出现"上电确认"事件。 此上电确认事件将 DEV_ON 位设置为1、或将 POWERHOLD 设置为高电平。

    如果设置了 AUTODEVON、则 DEV_ON 位会自动设置为1、PMIC 在8秒后不会关断。

    >II。它何时使用 Powerhold 函数?
    如果要使用 POWERHOLD 启用/禁用 PMIC、则无需担心加电确认。 只要 POWERHOLD 为高电平、就会启用 PMIC。 这意味着将 POWERHOLD 设置为高电平将启用 PMIC、而将 POWERHOLD 设置为低电平将禁用 PMIC。 通常、在应用中、微控制器会在需要启用或禁用 PMIC 时设置 POWERHOLD 引脚。

    如果您希望 PMIC 始终处于打开状态、则可以将 POWERHOLD 始终设置为高电平。 在这种情况下、您还可以控制 RESET_IN 以启用或禁用 PMIC、因为 RESET_IN 和 POWERHOLD 都需要为高电平才能启用 PMIC。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl San

    感谢你的答复。
    我很赶。
    我还有疑问。请告诉我吗?

    >一 有关加电的功能确认了什么?
    加电确认事件在加电时是否必须进入该状态?

    我仍然无法理解这种上电确认事件是如何发生的。
    是否仅在发生 OFF2ACT 或 SLP2ACT 事件后发生?
    这是否能够同时进入电源保持模式和 AUTODEVON 模式、或者哪一种模式占主导地位?

    >II。它何时使用 Powerhold 函数?
    假设这种情况、函数是什么?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    让我尝试解释一下整个电源使能功能、我希望这可以回答您的问题。

    PMIC 需要开启请求才能开启 PMIC。  这是 PWRON=LOW、或 POWERHOLD=HIGH。  PMIC 使能是它们的或函数、因此 PWRON=LOW 或 POWERHOLD=HIGH 将使能 PMIC。

    启用后、PMIC 还需要在 OFF2ACT 序列之后保持上电确认。  这是 DEV_ON=1或 POWERHOLD=HIGH。  这也是或函数、因此 DEV_ON=1或 POWERHOLD=1将使 PMIC 保持开启状态。

    这些共同创建了4个常见的用例来启用 PMIC:

    1. AUTODEVON 模式
      在此模式下、PWRON 用于启用 PMIC、而 DEV_ON 由 PMIC 自动设置、以使 PMIC 保持开启状态。  在这种情况下、将启用 PMIC、直到处理器写入 DEV_ON=0。  请注意、AUTODEVON 仅由 OTP 设置、不能由 I2C 设置。
    2. DEV_ON 模式
      在此模式下、PWRON 用于启用 PMIC、需要 DEV_ON=1来保持 PMIC 打开。  处理器通电后、应向 PMIC 发送 I2C 命令以设置 DEV_ON=1。  否则、PMIC 将在8秒后关闭。  DEV_ON=1后、将启用 PMIC、直到处理器写入 DEV_ON=0。
    3. PWRON/POWERHOLD 模式
      在此配置中、PWRON 用于启用 PMIC、需要 POWERHOLD=HIGH 来保持 PMIC 打开。  处理器通电后、应启用连接到 POWERHOLD 的 GPIO、以便将 POWERHOLD=HIGH 设置。  否则、PMIC 将在8秒后关闭。  一旦 POWERHOLD=HIGH、PMIC 将被启用、直到 POWERHOLD=LOW。
    4. 仅 POWERHOLD 模式
      在此配置中、POWERHOLD 用于启用 PMIC。  由于 POWERHOLD 既是打开请求也是加电确认、因此只要 POWERHOLD 为高电平、PMIC 就会保持打开状态。  因此、当使用 POWERHOLD 打开 PMIC 时、PMIC 将启用、直到 POWERHOLD 设置为低电平。

    这4种模式没有配置或选择。  PMIC 将始终由 PWRON 或 POWERHOLD 启用、如果 DEV_ON=1或 POWERHOLD=HIGH、则始终保持启用。  您只需选择最适合您系统的用例。

    这是否能回答您的问题?  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Karl