This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:与 bq76940监控器系列耦合的 BQ78350-R1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650401/bq78350-r1-bq78350-r1-coupled-with-bq76940-monitor-family

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350BQSTUDIOGPCCEDV

尊敬的:

在我们的设计中、我们使用 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1以及与 用于管理14S 电池的 bq76940监控器系列耦合。 我们需要您的评估:

…、我们需要帮助来生成黄金文件并调整生产过程中的不同校准(电芯电压、Courant Δ Σ 等)? 欢迎使用任何过程、数据表、示例!

其次,当出现永久性故障(PF)时,我们需要知道如何清除它,并知道这样做是否安全,特别是对于生产过程?

最后、如何在 BQ78350上设置数据包错误(PEC)检查、以及如何设置 PEC 计算 ? (数据表不是很清晰)

注意事项:

数据表(文献编号:SLUUAN7B 2014年7月–2015年6月修订)显示(第112页):

-当 ManufacturingStatus ()[PF_EN]= 0时、将0x0024写入 ManufacturerAccess ()时、将启用永久故障功能并将 ManufacturingStatus ()[PF_EN]设置为1。 如果再次将0x0024写入 ManufacturerAccess()、则会禁用永久故障功能并将 ManufacturingStatus ()[PF_EN]清除为0。

-此命令重置数据闪存中的 PF 数据以方便制造。 当0x0029写入 ManufacturerAccess()时,存储在数据闪存中的永久性故障数据将被清除。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、

    您似乎已经在下面的通知部分中解决了(2) PF Erasure 问题。 我将尝试覆盖其余部分。

    bq78350-R1与 bq76940搭配使用的入门指南非常棒 、如果您使用 EVM、请访问:www.ti.com/.../slua726a.pdf 和 www.ti.com/.../slvu925b.pdf。
    本指南将让您熟悉 bqStudio SMBus 读/写块接口 :www.ti.com/.../slua742.pdf

    1) 1)生成黄金文件
    在我们创建用于对生产中的所有器件进行编程的"黄金映像"之前、需要先设置器件。 一般而言、假设参数之间的差异很小、"黄金映像"是正确配置的10-30个器件的平均值。 要配置监测计、请按照数据表中标题为"详细设计流程"的第9.2.3节中的详细步骤进行操作。 数据表可在以下位置找到: www.ti.com/.../bq78350-r1.pdf

    使用带有 bqStudio 的监测计或诸如 Arbin 的单独系统、您需要通过执行几个测试和 GPCCEDV 工具来确定电池组的 CEDV 参数。 有关要运行的测试以及如何格式化数据的更多信息、请访问 :www.ti.com/.../sluub45a.pdf

    2) PF 擦除
    有关 PF 的其他一些详细信息:

    当器件处于永久故障模式时,设置的新 safetyalert()、SafetyStatus()、PFAlert()和 PFStatus()标志将添加到永久故障日志中。

    AFE 读取/写入失败计数器和 XREADY 计数器将递增、直到达到可配置的限值、此时器件将永久禁用电池组。

    3) PEC 校验和计算
    有关 SMBus 和 PEC 计算的详细指南、请查看 SMBus Made Simple 应用手册的第1.2.3.1节、网址 为:www.ti.com/.../slua475.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler