This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:配置和更新 Ra 表和 Qmax

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649806/bq34z100-g1-configuration-and-update-ra-table-and-qmax

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0BQ34Z100

您好!

在数据表的7.3.6.8段中、我们有一个称为 Quit Relax Time 的寄存器、它在哪里配置?  

平滑放松的功能是什么?

更新 RA 表和 Qmax 的条件是什么?

对于具有16Ah 和460Wh 的电池7S3P、 我必须如何配置设计比例能量? 数据表指示刻度 仅可介于1和10之间。 我有35A 的脉冲、我们使用550W 的负载功率?

感谢您的问候。

MICOU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    根据所提供的信息、假设您的每节电池电压为4.1、电池组容量为16Ah、当刻度为1时、您的设计能量将为65714 MWh、这将导致溢出。 请将刻度修改为10:您得到的设计能耗将为~ 6571 CWH。

    请针对35A 脉冲适当缩放电流感应电阻器。 请仔细注意数据表第8.2.2.1节中的步骤1-8。 这些步骤对于器件功能至关重要。

    这些大电流也需要进行调节。 有关如何调节器件中电流的信息、请参阅《高容量应用应用手册》: www.ti.com/.../slua760

    使用 ChemID 对默认 RA 表进行编程。 请使用 GPCRA0工具更新 RA 表。

    对于 bq34z100、以下是有关退出休息时间的一些信息:

    放松时间
    Quit Relax Time 是退出 Relax 的延迟时间。 如果电流大于 Chg 电流
    阈值或小于 DSG 电流阈值、并且在 Quit Relax 期间保持此状态
    时间、则允许退出静置。
    正常设置:这对于低占空比动态负载的手持式应用尤其如此
    都是可行的。 默认为1秒。

    有关学习周期的一般信息、请参阅 www.ti.com/.../slua777.pdfwww.ti.com/.../slua597.pdf 以了解一般提示和原则(这些指南是针对其他器件编写的、但相似)。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kahler、您好!
    感谢您的响应。 对于 Ra 表和 Qmax 的更新、我将了解电池寿命更新的条件是什么。

    Sincelery、
    MICOU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micou:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler