This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:重新定序不起作用并停止

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661168/ucd9090-re-sequence-does-not-work-and-stop

器件型号:UCD9090

您好!  

我正在使用 UCD9090设计电源 监控器系统、并且我为系统引入了重新定序、但在某个时候、所有电源轨都卡住、EN_CONTROL 处于低电平。 切勿在重新定序卡住后变为高电平。

我确信所有电源轨都低于 Power_Good 阈值。  

我已对电源轨#7 (UV、关断电源轨1 2 3 4 5 6 8)和电源轨#9 (OV、关断电源轨1 2 3 4 5 6)重新定序。 基本上、UCD9090的电源 轨编号为1 2 3 4 5 6的 EN。 但监控器端口用于 电源轨1 2 3 4 5 6 7 8 9。  电源轨#7与 POE 相差5.3V、 电源轨#8与 PoE 相差48V。 电源轨#9是 WDT 的脉冲、名为 kill_all。  

因此、我们 监控的是 UCD9090无法控制的几个电源轨。  

您是否知道在这种情况下重新定序不起作用的原因?

我附加了项目、电路原理图和故障日志(当发生这些故障(电源轨#7 UV、电源轨#9 OV)时,  电源轨1 2 3 4 5 6关闭,并且从不重新定序 )

e2e.ti.com/.../PICO-test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电源轨7的 UV 和电源轨9的 OV 是否同时发生?

    让我们仅以 Rail7故障的 UV 为例。

    当电源轨7存在 UV 故障时、UCD9090会相应地关断电源轨1-6。 我的问题是当第7轨回到了标称值、因为这是不受 UCD 控制的铁路。

    如果电源轨7在电源轨1-6达到电源良好关断以下之前恢复到正常值(高于 POWER_Good)。 重新均衡将不会发生。 请检查一下吗?

    至于 OV 故障、由于我们不控制电源轨9、电源轨9何时会降至 POWER_HIGH_OFF 阈值以下?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe

    非常感谢您的回复。

    不、它们不会同时发生。 好的、现在让我们忘记电源轨9。

    好的、我有了您的想法。 我们无法控制电源轨#7 (来自 PoE 的5.3V)。 我们的想法是、当我们处于低功耗状态时、我们希望执行下电上电(重新定序)。

    我在短时间内确实看到了7号电源轨 UV、但我忘记了它恢复正常的时间、我会检查它。 通常、电源轨1-6在 POWER_GAND_OFF 以下达到多长时间? 是否有任何典型数字? 还是完全依赖于我们的稳压器设计?
    或者、有什么想法、EN 引脚变为低电平的时间是多久?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个简短的问题。 您提到、"如果电源轨7在电源轨1-6达到 POWER_GASE_OFF 以下之前恢复到 normail 值(高于 POWER_Good)、则不会发生重新定序。"

    如果是您提到的情况(如果电源轨7在电源轨1-6达到电源正常关断以下之前恢复到正常值(高于 POWER_Good)、则电源轨#1-6在这种情况下的下一状态是什么。 还是保持关断、还是停止关断并恢复正常?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    根据您的设置、电源轨1-6应在几毫秒内执行。 如果电源轨7在电源轨1-6关闭之前确实恢复正常、电源轨1-6将保持关闭状态、直到电源轨7再次低于 POWER_GAND_OFF、以开始重新时序。

    您能否将电源轨7的最大关闭时间设置为20ms? 使用此设置时、即使电源轨7回到关断中间、也应重新定序1-6。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您回答了一些解决我们在本主题上的问题的方法。

    编程方面存在一些其他问题。 创建了另一个帖子。

    BR、