This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TIDU996的较高输入电压对应的 tps65130替代产品

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663021/tps65130-alternative-to-tps65130-for-higher-input-voltage-in-tidu996

器件型号:TPS65130

您好!

我们能否更新参考设计- TIDU996 -"用于为 Hi-Fi 音频应用供电的低噪声高 PSRR LDO "、以便在输出电流约为300mA 至500mA 时使用大约19V 直流输入并输出干净的双路+/- 12V 或+/-15V。

在本文档中、我们使用 TPS65130生成双电源轨、但它仅使用大约5V 的输入电压。 我们能否使用此处可能采用19V 直流电压并生成干净的双电源轨的任何其他器件、如上所述。  

此外、我们还可以获得采用 DIY 友好型封装的器件、无论是 SMD 还是穿孔、这些器件都更易于焊接。  

谢谢、此致

SSarath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarath、

    我确信您可以使用一些器件、但我不知道某个器件具有正负输出、并且在输出端产生高达15W (每个输出电压7.5W)的功率。 我希望您可能需要使用2个器件来实现此功率级别。 一个很好的起点是在以下网页 上进行电源快速搜索:www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Brigitte