This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:不推荐在新设计中采用 bq2060A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ2060A, BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ2060, EV2400, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648399/bq2060a-bq2060a-not-recommended-for-new-design

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件:BQ24725ABQ34110BQ34Z100-G1BQ2060EV2400BQ34Z100

您好!

我们有一款使用 bq2060A 和 bq24725A 的产品。

我看到 bq2060A 被标记为不推荐用于新设计、NRND。  

  1. 您能帮助我理解这一含义吗?
  2. 我们是否仍可以购买 bq2060A 以长期(5年以上)支持我们的产品?
  3. 我知道、作为 bq2060A 的标准编程器的 EV2200不再制造。  EV2200上 IC 内的设计文件和软件是否可供下载?

我已经阅读了一些其他文章、其中应评估 BQ34110或 BQ34Z100-G1的替代产品。

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    bq2060A 是 NRND、存在其他功能等效的器件。 这意味着有一些新器件在功能上与 bq2060A 等效。 bq2060A 数据表的初始版本日期为2001年10月-此器件已投入生产超过16年。 bq2060a 仍可购买(且仍可购买)。 如需长期批量定价、请联系您的技术销售代表。

    自从创建 bq2060A 以来、我们的监测产品系列得到了扩展-其他几个 CEDV 监测计和 IT 监测计已采用改进的算法和功能进行开发、也可供使用。

    EV2200不再制造。 如果您需要使用 bq2060进行持续生产的 EV2200设计文件、可以提供这些文件。 我们目前支持 EV2300和 EV2400、以促进主机 PC 和器件之间的 HDQ、I2C 和/或 SMBus 通信。 提供了用于 EV2300/2400的工具套件、以便客户能够设计自己的生产流程(如果有兴趣的话)。

    bq34z100-G1器件较旧、但当前不是 NRND。 某些应用最适合它、而其他应用更适合其他器件。 这些文章中的许多文章都讲述了客户针对其特定设计和使用案例提出的特定情况。

    在这方面、您能否分享更多有关您的应用、用例、要求和目标的信息、以便我们讨论哪些器件适合您的应用?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供有关 bq2060的详细信息。

    当前设计使用具有800mA AAA 镍氢电池的8S1P 电池组。 °使用 bq2060A 电量监测计以1.6 μ A/120秒的时间终止充电。 bq2060A 向 bq24725A 广播。 快速充电时的充电电流为384mA、维护充电时的充电电流为128mA。

    通常、电池组可以在完全耗尽后的2.5小时内充电。 镍氢电池为低自放电型、电池组内有一个103AT 热敏电阻。

    输入电压为14Vdc。

    请分享 EV2200的设计文件、以便我可以评估重新创建以支持制造的工作量。

    谢谢、

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我注意到、实际上没有与 bq2060类似的选项、与 SMBus 智能充电器一起作为独立智能电池。 bq2060的独特之处在于、它将充电电压和电流广播给从 SMBus 充电器。 目前、我们的设计通过这种方式进行配置、以减少医疗设备中的软件开销和风险。

    bq34110和 bq34z100不像 bq2060那样进行广播、它们需要一个主机来拉取数据、然后将其推送到 SMBus 充电器、以确定是否充电。 此陈述是否正确?

    谢谢、

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您完全正确。  bq34z100-G1和 bq34110不进行广播(它们没有 SMBus 接口)、但需要主机 MCU 或充电器来轮询它们的数据。


    此致、
    Bryan Kahler