This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:bq30z554是否可以进行自监控和总线监控 I2C 以防止总线锁存或复位

Guru**** 2581355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652225/bq30z554-r1-does-bq30z554-can-self-supervision-and-bus-monitoring-i2c-to-prevent-bus-latch-or-reset

器件型号:BQ30Z554-R1

您好、先生、

终端客户需要我们提供一些数据或文档 、证明 bq30z554可执行 I2C 自监控和总线监控、以防止总线锁存或总线数据复位。

TI 能否提供这些文档? 谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    大部分员工都在度假。 我预计将在1月4日、有人可以检查此内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    此问题已在以下主题中得到解答: e2e.ti.com/.../654998

    此致、
    Bryan Kahler