This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:具有反激 PFC 的单级交流/直流电源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663091/ucc28051-single-stage-ac-dc-w-flyback-pfc

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: UCC28050

大家好、

我正在寻找低待机功耗解决方案、单级隔离型反激式+PFC。

我在看 UCC28051、试图与 MPS44014x 竞争。

希望您可以获得更好的提示或 ref.de 注意事项

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    让我看看48V、1A 单级反激式的参考设计。 一个问题是、400mW 待机功耗可能是 UCC28050/51无法满足的问题。

    PMP5524接近、48V、0.7A。 我将向设计人员发送电子邮件、询问空载功率。

    此致

    Peter