This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:询问短路保护

Guru**** 2390765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652541/tps25921a-ask-about-short-circuit-protection

器件型号:TPS25921A

你好。

我对 TPS 25921有疑问。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

感谢您的考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井您好、

    我将查看测试波形并尽快返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井您好、

    我希望您能够创建一个线环来测量电流。 在短路期间、它将增加电感并在输出端产生负尖峰。 第二个电流尖峰可能是由于通过器件 ESD 二极管的电感反冲电压驱动电流造成的。
    我在第二个波形中看到 Vout 将达到-2.5V。 这将超过器件的绝对最大额定值。 请参阅数据表中的第11节、并在器件的输出端放置肖特基二极管。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢你的答复。
    从电子邮件中可以看到、当我们使用小环路对输出短路时、第二大电流和输出电压的负电压波动消失。
    这是另一个问题。
    可以通过 FET 的直流电流流动的电流为1.6A (最大值)、但可以脉冲多少电流?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井您好、

    很高兴知道这个。

    内部快速跳变电路限制了最大值 允许的脉冲电流并在3us (典型值)内切断路径。 例如、当电流限制设置为1.6A 时、快速跳变阈值将为2.5A、考虑到延迟、可能的脉冲电流仅小于5A。 由于内部操作非常短、因此器件不会出现任何问题。

    此致、
    Rakesh