This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001从5V 升压到48V 选择

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650635/lm5001-lm5001-boost-from-5v-to-48v-selection

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: TPS61170

尊敬的 TI:

我想使用 lm5001作为升压电路、电压范围为5V 至48V。 输出电流  仅约为20mA。
我 计算出占空比大约为 D-1-5V/48=89.6%、几乎超出了最大占空比。
它是否适合此应用? 或者、您能否提供一些建议
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于最大占空比、LM5001不适用。 它的最大占空比为85%。
    您可以使用 webench 来设计此应用。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我画一个 PCB 并调整输出电压以尝试一下。
    输入电压:5V。  输出电压:40V, 输出电流:20mA。
    占空比大约为87.5%、实际上它可以正常工作。
    我不确定它是否会稳定 、尤其是在大规模生产时? 导致输出电流仅为20mA。
    期待您的答案  
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用 EVM 并将输出电压设置为40V、将输出电流设置为20mA。 当 Vin=5V 时、占空比为85%、输出电压仅为32.13V。
    最大占空比的容差在80%至90%之间。 我不建议将 LM5001用于大规模生产。 您可以使用 WEBENCH 选择合适的芯片。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您电路板上的开关频率和电感器值是多少?
    如果您将 LM5001设置为在 DCM 下工作(例如、将频率设置为200k、将电感器设置为10uH)、则可以获得48V Vo。
    您还可以选择 TPS61170。 在其数据表的22页上、有一个48V 电源应用电路。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:
             RT=20k、 电感器=47uH。 该版本我将使用 LM5001、
    也许下次我会更改为 tps61170。 谢谢