This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:EN 引脚直接连接到 Vin 时的设计注意事项

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662240/tps61021a-design-consideration-when-en-pin-is-directly-connected-to-vin

器件型号:TPS61021A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS61021A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想直接连接 EN 引脚和 Vin 引脚。

是否有任何问题。

是否需要在 VCC 输入后插入 EN?

我认为这通常不是问题、但如果 Vin 上升缓慢、则可能会发生多功能。

对于 TPS61021A、您能提供建议吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚和 Vin 引脚可直接连接在一起、没问题、没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的答复。

    我将向客户反馈此信息。

    我认为、通常情况下、如果输入电源的运行速度相当慢、则可能会出现故障。

    它是否与 TPS61021A 相同?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61021A、可以在 EN 连接到 Vin 时输入电压缓慢上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的答复。

    我知道当输入电压上升 缓慢时、这没问题。

    我将与客户分享这些信息。

    它似乎在 Vin 和 EN 之间配备了一个良好的顺序电路。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气:)