This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:我通过 evm2400连接了 BQ34Z100EVM,但在 Battery Management Studio 中仅检测到 evm2400。 但寄存器值中无响应,I2C 通信中无响应。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661771/webench-tools-bq34z100evm-i-connected-bq34z100evm-through-evm2400-but-only-evm2400-is-detected-in-battery-management-studio-but-no-response-in-register-values-and-no-responses-in-i2c-communication

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我通过 evm2400连接了 BQ34Z100EVM ,但在 Battery Management Studio 中仅检测到 evm2400。  但寄存器值中无响应,I2C 通信中无响应 。

注意:我 仅向  BQ34Z100EVM 提供了3.6V 电池 ,未连接任何负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    使用3.6V 电池时、请确保在 EVM 上将跳线设置为小于5V 的工作电压。

    电池应连接到 BAT+和 BAT-、如 EVM 用户手册中所示。

    此外、请确保将 EV2400上的电线连接到 I2C 端口和 EVM 上的 I2C 端口。 请勿使用 HDQ 进行启动。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您提到的步骤进行连接、当我为电路板供电但 在 Battery Management Studio 中没有响应时、电路板上的所有 LED 都闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,布莱恩·卡赫勒(Bryan Kahler),根据你的建议,他的工作很成功