This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:BATFET 的体二极管

Guru**** 2581035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652756/bq24292i-body-diode-of-batfet

器件型号:BQ24292I

大家好、

BAT 和 SYS 之间是否存在以下体二极管?
数据表的方框图没有显示它、因此我想确认它。



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    显示了体二极管、因为 BATFET 电路更复杂、可实现充电和放电阶段以及保护。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San,您好!

    感谢您的友好支持。
    您是否 认为   在无直流 电源的 BATFET 处于"关闭"状态时没有电池为系统供电的路径?
    (换言之、在无直流 电源的 BATFET 处于"关断"状态时、是否可能通过电池为系统供电?)

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    否、当 BATFET 关闭时、到 SYS 引脚的路径被切断。 如果没有直流电源并且 BATFET 关闭、SYS 电压轨将断电。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San,您好!

    感谢您的支持。
    我想提出进一步的问题。

    我认为 BATFET 在充电周期完成(充满电)后关闭。
    如果我们在时序上断开直流电源、SYS 电压轨在电池仍然连接的情况下是否可能瞬时断电?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    BATFET 仅在充电方向关闭、这意味着电流不会流入电池。 但是、电流仍可以反向流动以支持 SYS 引脚。 如果您移除适配器、电压仍然保持从 BAT 到 SYS 的电压、因此电源轨不会丢失。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San,您好!

    数据表显示  、主机可以通过 I2C REG07[5]强制关闭 BATFET、并且在 REG07[5]= 1中没有对电池进行充电或放电的路径。
    另一方面、正如   您所说的那样、如果我们在充电周期完成(充满电)时移除适配器、BATFET 仅在充电方向关闭。

    因此、我 了解到、虽然 BATFET 在 两种情况下都处于"关闭"状态、但状态不同。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    没错。 充电器需要能够立即支持系统电源、然后在输入源被移除时移除输入。


    此致、
    Joel H