This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:电感器选择

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662982/tlv62569-inductor-selection

器件型号:TLV62569

大家好、

我看到 TLV62569EVM 使用的是电感器的高 SRF 频率(52MHz)、客户是否可以使用随附的5MHz 频率电感器? 请提供建议。 谢谢。

 

e2e.ti.com/.../lp25cz01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    我很高兴为你提供帮助。 我的建议是始终使用高 SRF 电感器。 在此链接中:

    您可以找到电感器完整模型的详细说明。 总之、我在下面报告了我们需要了解的主要情况、以解释您做出此选择的两个原因:

    我们需要电感器在开关频率(1.5MHz 大约频率)和上述谐波下具有感应行为、以便电感器电流具有三角波形字符。 52MHz 的 SRF 将确保其直到第34个谐波发生变化。  5MHz 的 SRF 将使电感器像谐振器一样工作、从而增强第3和第4谐波并消除其他谐波、从而导致稳定性和损耗问题。

    -SRF 越高,与输出耦合的 HF 噪声就越小,因此 Vout 上的传导 EMI 就越小。