This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:请告诉我 UCC28740的瞬态响应。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662888/ucc28740-please-tell-me-about-transient-responsiveness-of-ucc28740

器件型号:UCC28740

我的客户正在考虑具有以下规格的 UCC 28740。

◎此处为客户规格。◎

输入电压:154V 至480V @ AC

输出电压:大约12V

输出功率:最大12.5W @

Fsw:100kHz 至120kHz

控制模式:电压或电流

工作温度:-40至70°C

◎此处是负载变化。◎

周期:1秒

稳定负载:0.3A @ 990msec

重负载:1.0A @ 10msec

在此负载条件下、12V 输出的瞬态变化是多少?

请帮帮我!

此致、

Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun、

    感谢您的关注。

    瞬态响应主要取决于输出电容和环路响应。 对于环路、它通常使用光耦合器、因此可能会受到限制。

    您需要满足什么规格?

    此致

    John