This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:VFB 的温度影响

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662867/lmr14050-temperature-influence-of-vfb

器件型号:LMR14050

您好!

我的客户要求 VFB 的精度为±1%。

 ℃LMR14050的 VFB 在 Tj=25℃时指定为±0.8%、但实际 Tj 超过25。

您能否向我展示 VFB 作为我们参考的温度特征?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vental-San、

    感谢你的答复。

    我不想知道规格、而是想知道特性、如"Vref 与温度间的关系"图。
    你有数据吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我稍后会检查并给您回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向我显示您的电子邮件地址。 我将向您发送数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vental-San、

    感谢你的帮助。
    我的地址是 kuramochi@fujiele.co.jp

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成