This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER + UCD9248PFC + PTD08D210W

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W, TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649754/ptd08d210w-fusion_digital_power_designer-ucd9248pfc-ptd08d210w

器件型号:PTD08D210W
主题中讨论的其他器件:UCD9248TPS51116

您好!

我的电路由电源控制器(UCD9248)和动力传动模块(PTD08D210W)组成。
动力总成模块的输出电压用作我们电子元件的端接电压。

我有一些问题


Q1: 能否配置动力传动模块 PTD08D210W 作为拉电流/灌电流?
Q2:如果灌电流模式是可行的。
  - 当输出电流为负(灌电流模式)时、Isense 输出(PTD08D210W)中有哪些值有效?
  - 必须在 UCD9248PFC 中使用 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 配置哪些参数
  
此致、

奥斯卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡:

    很抱歉回复延迟。 标记不正确。

    D08D210W  及其 内部 UCD7242MOS 降压 FET 和驱动器是唯一的数字电源传动系统电源。 它不可配置为 DDR /灌电流/拉电流。

    TPS51116是一套完整的 DDR VT 存储器解决方案。

    有一个适用于 FPGA-ASIC 和 DDR 电压轨的完整培训解决方案。

    链接是

    https://training.ti.com/powering-fpga-asic-and-ddr-rails

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢您的回答。


    还有一个问题...

    根据 PTD08D210W 的数据表第5页


    „同步整流器使能 A。该引脚是高阻抗数字输入。 使用3.3V 或5V 逻辑电平信号

    以启用同步整流器开关。 当该信号为高电平时、模块将拉/灌输出电流。

    当该信号为低电平时,模块将仅提供电流。


    此模块是否可用作灌电流输出电流。


    这意味着他也可以充当灌电流?



    Regads


    Oscar Rivera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡:

    同步整流器使能 A 仅在初始 启动操作期间用于 Vout 上的预偏置电压。 该引脚是高阻抗数字输入。 使用3.3V 或5V 逻辑电平信号来启用同步整流器开关。 当该信号为高电平时、模块将拉/灌输出电流。

    Tom