This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:电流限制范围

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662678/tps2115a-current-limit-range

器件型号:TPS2115A

您好!

关于数据表、TPS2115A 的电流限制范围为0.63至1.25A:

是否可以将电流限制设置为100mA?如果电流限制不在建议的范围内、器件的行为是什么?

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    欢迎使用 E2E! 感谢您提出问题。

    遗憾的是、不能在器件的电流范围之外设置电流限制。 电流限制与连接到比较器的内部电荷泵一起工作、因此任何低于阈值的电荷泵都将被寄存为逻辑0。

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗? 是否仅活动通道需要100mA 电流限制? 是否需要自动/手动切换?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    非常感谢您的快速回复。

    我将把电流限制设置为最小值。 在我的应用中、我使用 TPS2115A 作为两个电源之间的自动切换。 仅活动通道需要100mA 电流限制。

    谢谢、

    Patrick