This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54302:WEBENCH 设计缺陷

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS565201, TPS565201EVM-858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662938/webench-tools-tps54302-webench-design-flaw

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS565201TPS565201EVM-858

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试使用 TPS54302设计具有以下规格的电路:

我想看一下 WEBENCH 提供的示例设计、遗憾的是、该设计似乎与 TPS54302的输入电容器重叠

这就是 Altium 上的布局

我的问题是:是否有办法调整 WEBENCH 以获得正确的电路板布局。 如果没有、是否有人可以提供正确的电路板布局? 在尝试自己的设计之前、我想测试一个专业设计的布局。 是否建议使用相同的设计、但输入电容器采用更小的封装? 如果是、建议使用哪种电容器?

谢谢、

 塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅数据表图30上的 TPS565201 PCB 布局、或复制 TPS565201EVM-858的布局设计