This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:OVP 和反向电压保护

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651799/tps2660-ovp-and-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2662

在 TPS26600上、数据表仅提到输入端的过压和反向电压保护。 由于有背对背 MOSFET、 它能否防止输出端出现过压和反向电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharina,

    TPS2660不支持输出端的反向电压。
    对于输出反极性保护、请查看 TPS2662。
    " www.ti.com/.../TPS2662"

    此器件处于预发布状态、可从 TI store 少量订购样片。

    请告诉我们您需要输出反极性保护的应用是什么。
    它是在 PXI 系统还是其他模块上?

    这将有助于我们提供更好的反馈。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解了 TPS2662、但最大电流仅为800mA。 我是否可以知道此器件的发布日期是何时?

    我计划使用类似 TPS2662的器件来提供5V 2A 用户电源、这需要过压、反向电压和过流/短路保护。 感谢您的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharina,

    请您分享您的电子邮件、以便我们可以分享有关 TPS2662的更多详细信息?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharina,

    TPS2660具有外部保护、可提供大于800mA 的输出反极性保护。

    请参阅随附的演示文稿、其中捕获了在2A 时使用 TPS2660进行输出反极性保护的情况。

    您能否分享 需要此输出反向和过压 e2e.ti.com/.../TPS2660-Output-Reverse-Polarity-Protection-Circuit_5F00_10282016.pptxprotection 的位置?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以改为共享您的吗? 我稍后会向您发送有关详细信息的电子邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharina,

    将应用用例发送至"karikalan@ti.com "。

    此致、

    Kari。