This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:DCM 模式下的开关频率

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662391/lmr14030-switching-frequency-in-dcm-mode

器件型号:LMR14030

你(们)好

通过设置 RT、将设置开关频率。

LMR14030可具有三种工作模式:CCM、DCM 和睡眠模式。

Fsw 是否根据运行模式而变化?

1。
例如、
当 RT = 11.5k Ω 时、开关频率设置为2MHz。 但是、如果 DCM 下的负载较轻、实际的开关频率会降低?

2.
睡眠模式的位置如何?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、是的、你是对的。 但 LMR14030是非同步转换器、在某些情况下、当 Iout 大于300mA (300mA 是睡眠模式电流阈值)时、它也会在不降低频率的情况下进入 DCM。
    2、当 Iout<300mA 时、它将进入睡眠模式、DCM 也将降低、频率也将降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    那么、LMR14030是否在 PSM 等睡眠模式下运行?

    >它也将进入 DCM 而不会降低频率
    >在某些情况下,当 Iout>300mA (300mA 是睡眠模式电流阈值)时。
    您是指数据表中的图25 (DCM)和图26 (CCM)等情况吗?
    因为它们看起来是相同的开关频率。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    最后、请让我对睡眠模式提出疑问。

    图25显示了 LMR14030的 DCM 模式。

    由于不进入睡眠模式、开关结束时圈出的峰值不低于300mA 的电流阈值。

    我的理解是否正确?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。
    如果输出电压处于调节范围内、并且任何开关周期结束时的峰值开关电流低于300mA 的电流阈值、则器件将进入睡眠模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我明白了。

    贝斯特雷加兹