This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101H:/CHG 输出引脚保持在#39;0'对于电池几乎已充电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101H, TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651104/bq25101h-chg-output-pin-stays-at-0-for-batteries-almost-charged

器件型号:BQ25101H
主题中讨论的其他器件: TPS62743

尊敬的 e2e 社区:

我的一位客户对我们的 BQ25101H 充电器有以下问题:

当他们尝试使用电池时,大部分时间(~>4.1V),即使充电完成(Vbat>4.3V,输出电流测量为0),/CHG 引脚仍保持为“0”(在充电模式下)。 它最终在1或2小时后进入浮动状态。 这种行为在两种情况下都发生:有无来自系统的 pic 电流(TPS62743 + NCP170)。 请注意、如果在问题期间取出电池、/CHG 将保持低电平。

如果它们使用空电池、/CHG 信号工作正常。

您将在其电路板的原理图下方找到。 CHG 输出连接到40kOhm 上拉电阻器。

您能向我们解释一下这种行为吗?

我们是否可以采取行动解决这个问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所示、听起来 bq25101H 未完成充电。 R1设定的快速充电电流为67mA、终止电流为该值的10%、即6.7mA。

    需要检查的几件事:
    1) 电池上的电压应为4.35V。
    2) 使用示波器测量 ISET 上的电压与系统的输入电流、将输入电流与 ISET 上的电压进行比较。
    3) 查找 ISET 近端接处的电压上是否存在纹波或噪声。
    4) 如果存在高纹波、可选 RC 电路、2.7k 和10nF 图第22页可能会有所帮助

    注意--/CHG 只有在第一个充电周期中浮动后才会处于低电平。