This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:TPS61221在不连接任何负载的情况下汲取大电流。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662560/tps61221-tps61221-drawing-large-current-while-not-connecting-to-any-load

器件型号:TPS61221

你(们)好。

根据数据表、我为 TPS61221设计了一个 PCB 板。

它在输出电压上成功发送3.3V 电压。

电路如下所示。

但是、我发现输出端没有负载。 I IN (输入电流)约为6mA。

它与数据表不匹配。 在本例中、

大约为10uA。

请任何人告诉我原因。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您的电路中存在未知问题。 这可能是由原理图、BOM、PCB 或焊料问题引起的。
    您可以共享这些信息、我可以帮助您进行检查。
    我建议您应用 EVM 作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您在两篇文章中提出了相同的问题。 我将关闭这个。 如果您有进一步的问题、请在另一个帖子中继续回复。