This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:使用具有同步半桥驱动器的控制器。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662592/lm5041-using-the-controller-with-a-synchronous-half-bridge-driver

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: LM5106

在 LM5041的所有示例电路中、均使用具有独立输入的桥式驱动器。

从方框图中可以看到、LD 输出只是 HD 输出的反相、没有采用任何其他逻辑(例如死区时间控制)。

是否有任何理由不使用具有单输入的桥式驱动器、例如 LM5106?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    不建议将单输入驱动器与 LM5041等可生成高侧和低侧驱动的控制器配合使用、因为这些驱动器的持续时间决定了控制器的占空比、 此外、HD 和 LD 将不会同时导通、而这个导通持续时间由控制器内部确定。

    如果您使用单输入驱动器(LM5016)、那么首先需要两个具有 HD 和 LD 的驱动器。 然后、您将需要一个外部电路来确保满足占空比并使驱动器同步。 此外、您基本上会在外部执行与控制器在内部执行的相同操作。

    我希望这能回答你的问题。

    我还附上了有关如何配置 LM5041的应用手册。

    如果您的查询已被解决、请点击"已回答"。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答"区域"、

    我有点困惑、因为需要进行更多搜索、但在 TI  https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/p/622827/2295248#2295248上发现了这一点 、似乎支持使用正常。

    同样,LM5016 (在 另一种情况下为 LM 5015)的成本略低,与 EVM 设计相比,它有助于消除击穿。

    此致、