This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:BQ24297 D=/D-是否会影响 USB 信号

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661971/bq24297-would-bq24297-d-d--affect-usb-signal

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24296

您好!

我将使用 BQ24296/BQ24297并联为两节3.7V 锂离子电池充电、并为系统供电。 出于某种原因、它需要为2个并联锂离子电池充电。 并且不会对其他设置执行任何 I2C 控制。 只需要 USB 可以提供的最大充电电流。

我的问题如下-

1. BQ24297将使用 D+/D-来检测 USB 类型、以便设置适当的充电电流。 但是、如果该 USB 端口也会与其他器件共享、是否会影响其他器件的 USB 信号?

2. BQ24296不使用 D+/D-、而是使用 PSEL 和 PG。 正常 USB 端口将具有+5V/D-/D+/GND。 没有 PHY 引脚、那么这种应用无法使用 BQ24296、必须使用 BQ24297、对吧?

3.如果系统消耗2A 电流(峰值)、但将 BQ24297插入正常的500mA USB 端口、是否有任何问题?

4.如果我们使用 BQ24297为类似此应用的2个并联锂离子电池充电、是否会有任何潜在问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、

    bq24297仅使用 D+/D-来检测电源的输入电流限值。 它不会自动设置充电电流。 在影响 USB 信号方面、可能是检测运行的时间。 换句话说、当连接 USB 器件时、充电器将操纵最多1秒的线路来执行检测例程。

    2. bq24296 USB 检测可通过 PHY 器件实现。 这是一个逻辑 IC、理论上可以操纵 PSEL 引脚(高电平或低电平)来设置500mA 输入电流限制或最大3A。 正如您所说、PHY 不是来自 USB 端口的引脚。 该器件将 D+/D-线路用作输入并生成逻辑输出。 对于您的应用、如果没有对充电器的主机 I2C 控制、则很难将输入电流限制设置为 bq24296。

    3、如果系统消耗2A 电流、输入电流限制为500mA、可能会发生两种情况。 如果电池存在并且高于 VBAT_DPL 阈值(典型值为2.4V)、则进入电池的充电电流将降低、系统电压也将降低。 如果电池电量过低、充电器将不允许电池放电至低于 VBAT_DPL 阈值。 这可能会导致系统电压下降/崩溃。

    为两节电池并联充电通常不会出现问题(我假设电流密度/容量更高)。 锂离子电池往往在并联配置中相互实现自平衡。 但是、我要提醒、如果任一电池短路、另一个电池将放电。 如果每个电路都没有连接保护电路、这可能很危险。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    感谢您的建议、也就是说、如果我使用 bq24297、当器件插入 PC 中的 USB 端口时、需要等待1秒才能检测 bq24297。 如果系统在1秒后开始检测 USB、则正常。 正确吗?

    如果我使用 bq24296、PSEL 连接到 GND、以假定它始终用作适配器源。 如果插入500mA USB 端口、会有什么问题吗?

    Edward。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    您需要等待大约1s。 有时检测我的跑步速度更快。 在检测完成后、充电器 Hi-Z 是供外部通信使用的 D+和 D-线路。  

    对于 bq24296、是的、将 PSEL 拉至 GND 将输入电流限制设置为适配器源(3A)。 插入500mA USB 端口时、您需要依赖 VINDPM 调节环路来防止 USB 端口崩溃。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    以供您之前的陈述使用
    "
    bq24297仅使用 D+/D-来检测电源的输入电流限值。 它不会自动设置充电电流。 在影响 USB 信号方面、可能是检测运行的时间。 换句话说、当连接 USB 器件时、充电器将操纵最多1秒的线路来执行检测例程。
    "
    它不会自动设置充电电流、它将使用什么充电电流? 我的系统不会有一个通过 I2C 控制 bq24297的控制器。 bq24297是否会在自主模式下运行并使用 USB 提供的最大电流为电池充电?

    您在之前的回复中提到了 VINDPM 调节环路。 bq24296是否会自动实现该调节环路? 似乎可以。 或者、系统是否需要通过 I2C 稳定来控制充电电流? (但我的系统无法控制 bq24296)。 如果 bq24296可以自动执行 VINDPM、我可以考虑在系统设计中使用 bq24296、否则需要使用 bq24297。

    此致、
    Edward
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    关于1)、您正确的是、它将在没有主机控制器的情况下自主运行。 在此模式下、充电电流设置为默认限值2A。 您可能需要查看数据表的表5以确定充电器的默认参数是什么(在没有主机的情况下运行时使用这些参数)。

    这对当前使用意味着什么? 同样、在某些条件下、您是正确的。 如果充电电流和系统负载电流都足以使输入过载(即检测到达到输入电流限值)、则充电器将降低充电电流以优先处理系统负载。 在某些情况下、仅当充电电流过载输入时、充电电流将自动减小。

    2)或 VINDPM 注释。 我们的充电器通常具有两个用于输入调节的环路。 IINDPM (由 bq24296中的 PSEL 和 bq24297中的 D+/D-检测或通过 I2C 控制进行设置)和 VINDPM (设置为默认值或通过 I2C 进行控制)。 默认值4.36V。 这意味着、如果 USB 电源过载、充电器将尝试在充电器的 VBUS 引脚上保持4.36V 的输入电压。 当此环路进行调节时、输入源将在过载状态下运行、但不应像大多数恒压源那样崩溃到0V。


    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    非常感谢、我现在已经完全理解了。 你是天才。

    此致、
    Edward